This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880EVM-008:TPS23880EVM-008

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, USB2ANY, MSP-EXP430FR5969, TPS23881, TPS23882, TPS23861, BOOST-PSEMTHR-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861801/tps23880evm-008-tps23880evm-008

器件型号:TPS23880EVM-008
主题中讨论的其他器件:TPS23880USB2ANYMSP-EXP430FR5969TPS23881TPS23882TPS23861BOOST-PSEMTHR-007

1

文档"slvub84b TPS23880EVM:PoE、PSE、TPS23880评估模块"的第3页对此进行了介绍

TPS23880器件必须通过主机进行配置、才能正常运行。 此 EVM 提供2 种控制 TPS23880的方法:TPS23880EVM GUI (带 USB2ANY)和 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad。"

TPS23880EVM 出厂时无法直接工作(没有配置)?

2.

如果必须对其进行配置,那么我必须有 USB2ANY 或 MSP-EXP430FR5969?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户6233052、

    您已正确理解。  TPS23880不提供自主模式(无需先配置即可运行)。  您必须通过我们的 GUI (需要 USB2ANY 连接 使用 MCU (以及 MSP-EXP430FR5969子卡)来配置器件。

    如果您正在寻找可提供自主模式的解决 方案、请考虑申请 www.ti.com/.../TPS23881或 www.ti.com/.../TPS23882的样片。  两者均提供 IEEE 802.3bt 就绪和自主模式。  TPS23881提供4线对运行、完全额定功率高达4类功率(可提供90W 的兼容功率和高达125W 的非兼容功率)。  TPS23882限制为2线对运行(它可以提供30W 的兼容功率和高达60W 的非兼容功率)。  这两种解决方案还通过我们的 FirmPSE 系统固件提供24端口全黑盒参考设计。  如需了解有关这些解决方案的更多信息、请访问 http://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23881 和 http://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23882

    如果有任何其他问题或疑问、请告诉我、感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Lewis "]

    用户6233052、

    您已正确理解。  TPS23880 不提供自主模式(无需先配置即可运行)。  您必须通过我们的 GUI (需要 USB2ANY 连接 使用 MCU (以及 MSP-EXP430FR5969 子卡)来配置器件。

    如果您正在寻找可提供自主模式的解决 方案、请考虑申请 www.ti.com/.../TPS23881或 www.ti.com/.../TPS23882的样片。  两者均提供 IEEE 802.3bt 就绪和自主模式。  TPS23881 提供4线对运行、完全额定功率高达4类功率(可提供90W 的兼容功率和高达125W 的非兼容功率)。  TPS23882 限制为2线对运行(它可以提供30W 的兼容功率和高达60W 的非兼容功率)。  这两种解决方案还通过我们的 FirmPSE 系统固件提供24端口全黑盒参考设计。  如需了解有关这些解决方案的更多信息、请访问 http://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23881 和 http://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23882

    如果有任何其他问题或疑问、请告诉我、感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 解决方案、

    [/报价]

    " SLVUBP0A TPS23881EVM:PoE、PSE、TPS23881评估模块"还说、" TPS23881器件必须通过主机进行配置才能正常运行。 此 EVM 提供了两种控制 TPS23881的方法:TPS238x EVM GUI (带 USB2ANY)和 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad。 "

    这是个错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户6233052、

    如果在 TPS23881或 TPS23882上正确配置了自动引脚电阻器、则无需软件配置即可加电。   有关其他信息、请参阅 EVM 用户指南第8页的第4节。

    尽管如此、请注意、我们已经发布了 IC 固件的新版本、我们建议使用该版本来提高系统性能。  将 RAM 升级到此新固件需要一些配置工作。  您可以通过查看 此处有关该主题的文档、了解有关该流程的更多信息

    我还将与编写《TPS23881 EVM 用户指南》的应用工程师合作、以使第2.2节更清晰(您在此处重点介绍的内容)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、 如 TPS23861数据表简化版原理图中所示、AUTO 引脚可以悬空、R_AUTO 电阻器是可选的。

    但 PIN 说明部分说"浮动自动引脚将禁用自主操作。 "

    这是冲突吗?

    2, 如果我想在我们的应用系统中为功率为30W 至90W 或以上的 PD 使用真正的 PSE TPS23881自动模式,则必须将一个7.7k 欧姆电阻器连接到 GND?

    3、 如果我在 TPS23881EVM 的 AUTO 引脚上选择7.7k Ω 下拉电阻、则 PSE 的端口 J21和 J9 (TPS23881EVM 和 BOOST-PSEMTHR-007)可以分别提供90W 功率、总和是180W 或同时提供90W 功率、总和是90W?

    4、 "通道电容测量范围"(在 TPS23881数据表中)代表什么?

    它是指 IEEE Std 802.3 ?中的“特征电容”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户6233052、

    我将把这条线程交给我们的 PSE 应用工程师徐竹篙进行继续谈话。 她将在24小时内回复。

    感谢您考虑 TI 的 PoE 解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    请参阅下面的我的答案。

    如果您将自动引脚保持悬空、则自主模式将被禁用。 您需要通过 I2C 配置器件。

    2.如果您将自动引脚配置为90W,则所有端口将具有相同的配置。 一个 TPS23881配置为四个90W 端口。 每个端口的最大功率为90W。 它不能超过90W。 如果您需要更高的功率限制,则无法使用自主模式。 您需要将自动引脚保持悬空并将其配置为半自动模式。

    端口级别为90W。 如果要控制端口的总功率,则需要主机来进行电源管理。

    TPS23881的电容测量范围是检测端口上通常存在高电容的非标准传统器件。 它与标准无关。

    谢谢、

    一分钱