This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:DSG FET 电压规格

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863463/bq40z80-dsg-fet-voltage-spec

器件型号:BQ40Z80

大家好、
我想知道、如果我有一个5S 且充满电的21V 电池组、我可以使用40V DSG MOS FET 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    这取决于您的系统设置。 只要系统不超过器件的40伏绝对最大值。 您可能需要在系统中对其进行测试、以查看是否可以使用它。