This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:输出锁存

Guru**** 2631755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172323/tlc5973-output-latched-up

器件型号:TLC5973

您好!

我对其中一个输出有一个不重复的问题。

通常、器件使用写入 SDI 的值正确配置输出。

但有时其中一个输出会在开路状态下锁存、因此 LED 始终处于照明状态。

在此状态下、我无法通过在 SDI 中写入新参数来更改输出。 其他两个输出正常工作、但锁存的一个输出保持状态。

解锁输出的唯一解决方案是断开该输出的电源(而不是 VCC 引脚)。

我添加了原理图来阐明连接。

我无法检测到何时发生这种情况、那么我如何解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    您在这里使用哪种类型的 RGB LED? 您能否提供有关 LED 正向电压和电流的更多信息?

    我认为+12V 对于这里的单个 RGB LED 来说太大了。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我们已经过测试、最后发现它是由输出引脚上的 EMC 放电引起的。 由于履带设计、其中一个已锁存、另一个已关闭。

    在锁存输出端连接一个电容器时、所有三个输出在发生 EMC 放电时关闭。

    我们仍在进行测试、以防止所有输出关闭。

    您有什么想法来解决这个问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    请澄清术语"EMC 放电"。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用压电式器件、我们在 KV 范围内生成靠近输出的火花。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    因此、您是指"静电放电(ESD)"。 对吧?

    如果是这种情况、那么很抱歉、但我不确定 ESD 为什么会导致输出锁存。 请提供更多说明吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、我们在器件的每个输出端都包含了一个去耦电容、在接收静电放电时、似乎足以防止闩锁。

    在每个输出上、我们都放置了一个1uF 和50V X7R 的电容器。

    感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    不用客气。

    BR、

    Steven