This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:UCC28910和 UCC28911的比较表

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167386/ucc28910-comparison-table-of-ucc28910-and-ucc28911

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他部件:UCC28911UCC28881

你(们)好

您能否提供 UCC28910与 UCC28911之间的区别?
我只能看到可以处理的最大功率差、还有其他什么吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您查询 UCC28911。

    请找到所附的比较。

    UCC28881

    UCC2891x

    光耦合器

    CC/CV 模式

    是的

    HV 启动

    700V

    700V

    瞬态响应

    相同

    相同

    最大频率

    75 kHz

    115kHz

    低静态电流(等待/运行模式)

    高(250uA/2mA)

    封装

    SOIC-7

    SOIC-7

    保护

    OVP、OTP、UVLO

    OVP、OCP、OTP、IUVP、欠压输入/输出

    EMI 的频率抖动

    是的

    效率

    81%(4W)

    77%(7.5W)

    Rds-on

    14欧姆

    6.25-7.2欧姆

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈  

    您能否分享   UCC28910和 UCC28911的比较表? 谢谢你

    您的份额是 UCC28881和 UCC2891x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    很抱歉、我的已分配帖子列表中的帖子未显示为"打开"。

    正如您所解释的、它主要取决于功率水平、因为在数据表第8.6和8.7节中明确提到了电气特性的一些差异。  

    此致、

    Harish