This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:BATFET 要求

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17308Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170528/bq24800-batfet-requirement

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件:CSD17308Q3

大家好、

对于15A 充电电流、我应该找到哪个 MOS?

由于没有开关问题, 我是否应该 选择 Rdson 最低的开关 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们很快会回来。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对此采取后续行动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、由于 BATFET 未进行开关、主要问题是导通损耗、因此 RDSON 是最重要的因素。 在 EVM 上、我们使用 CSD17308Q3、该值约为10m Ω。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)哈 立德

    这两 个"直通" FET、它不会在正常 适配 器模式下切换、

    我还应该寻找最低的 RDS_ON 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 将其视为 BATFET。