This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:使用 TBT 端口时 FET 会下降

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162623/tps65983b-fet-goes-down-when-using-tbt-port

器件型号:TPS65983B

客户发现一些显示器无法通过 Thunderbolt 进行显示和充电。

当他们将器件连接到监控器件时、FET 会下降。

将器件连接到监控器时、为什么 FET 会下降?

2.如果 FET 不工作、那么 PD IC 就不工作了、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您使用 E2E、您能提供有关他们所面临问题的更多信息吗?

    它们指的是什么 FET?

    2. 您能否提供他们正在使用的设置的方框图? 显示 TPS65983B 如何连接到监控器的内容。

    3.是否有使用 TPS65983B 通过 Thunderbolt 进行显示和充电的监视器? 是否只有部分显示器无法正常工作?  

    [引用 userid="515794" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162623/tps65983b-fet-goes-down-when-using-tbt-port "]客户发现一些显示器无法通过 Thunderbolt 显示和充电。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    前2个 FET 出现故障!

    2.请查看我的图片

    3.21ea of 1000ea 显示器无法正常工作。 客户更换了异常电路板中的正常 TPS65983B、但情况相同。 因此、我认为 FET 会带来问题。

    由于涉及客户 SCH、我将通过电子邮件将其发送给您! 您是否有任何内部电子邮件地址? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    让我们将其脱机、您可以接受我的朋友的请求吗?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我通过电子邮件发送给您。 USB 线路变为5A、外部 NFET 是否需要5A 体二极管电流规格才能保持断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我将通过电子邮件回复。 正在询问团队。

    谢谢、此致、

    Chris