This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:软启动功能启用

Guru**** 2592040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172261/tps65982dmc-soft-start-function-enable

器件型号:TPS65982DMC

尊敬的专家:

根据 TPS65982DMC 的数据表、软启动由应用启用。


我们想知道如何 通过应用启用软启动功能、因为我在 GUI 工具上看不到该功能。
是否有任何文档讨论这一点? 是否还需要修改硬件设计?
谢谢。

BR、
oden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden、

    您使用的是哪个版本的 GUI?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    GUI 编译版本:6.3.3

    BR、

    oden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    关于软启动、我只在 PD 控制器设置上看到它、而不是在 DMC 上看到它。
    它仅在 PD 侧设置、而是 DMC 吗?

    BR、

    oden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden、

    我就此联系了另一位工程师。

    对于 TPS65982DMC、软启动始终被启用。 我们不提供在 GUI 中禁用它的选项。

    压摆率可通过 CSS 电容器进行调节。

    谢谢、此致、

    Chris