请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV713 您好!
TLV713数据表仅显示最小输出电流限值。 
我的客户想知道以下两种情况下的最大输出电流限制。
VIN=3.3V、VOUT=2.5V
VIN=3.3V、VOUT=1.8V
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.