This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:最大输出电流限制

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172296/tlv713-maximum-output-current-limit

器件型号:TLV713

您好!

TLV713数据表仅显示最小输出电流限值。

我的客户想知道以下两种情况下的最大输出电流限制。
VIN=3.3V、VOUT=2.5V
VIN=3.3V、VOUT=1.8V

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    Nick 明天将尽快回来、感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    我查看了图表数据、找到了一些统计数据。 最坏情况为-40C、其中平均电流限制为305mA、标准差为4.18mA。 6.6σ、最坏情况下的 Δ I 电流限制为305 + 4.18*6.6 = 332mA。  

    此致、

    Nick