请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 你(们)好
我们的 DIN UCC28180DR 有一个很好的新器件!
请帮助确认 SCH 是否正常? Thx
规格:Vin=90~264Vac /Vo=54V/Io=15A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kygo、
感谢您查询 UCC28180。
我将仅针对原理图的 UCC28180部分提供我的意见。
请查找包含评论和计算器工具的原理图以供参考。
e2e.ti.com/.../4774.sluc506c.xls
e2e.ti.com/.../CHARGERD3_5F00_review.pdf
此致、
Harish