This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:关于电气规范

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173262/tlv700-about-electrical-specification

器件型号:TLV700

专家您好!

我们的客户正在使用 TLV70025DDCR。

其使用条件如下所示。

*条件

  VIN = 3.3V、VEN = 3.8V > VIN

*数据表

  

如果此设备处于客户的使用状态、您能否告诉我是否会出现问题?

没有问题吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    VEN 的绝对最大规格表明 VEN 不能超过 VIN 300mV 以上、这意味着限制是由内部二极管造成的。 因此、如果 VEN > VIN + 300mV、二极管将导通、并且可能会损坏、因此这不是推荐的用例。  

    此致、

    Nick