This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:BQ76920EVM 原理图查询。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173277/bq76920evm-bq76920evm-schematic-query

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350

你(们)好

我有一个有关 BQ76920EVM 的问题需要您的帮助。

Q6的功能是什么?  

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    Q6是预充电 FET。  该 FET 由 BQ78350的 PRECHG 引脚控制、并与 CHG 和 DSG FET 并联、并与1k Ω 电阻器(R48)串联。  

    为了限制浪涌电流、BQ78350将在 BQ79620通过 CHG 引脚启用 CHG FET 之前通过 PRECHG 引脚启用 Q6。  浪涌充电电流将流经 Q6及其串联1k Ω 电阻器、从而限制  电流。  这可防止高电流损坏任何系统组件。  在设定延迟时间后、CHG FET 将被启用、然后 Q6将被禁用以限制正常运行期间的功率耗散。  希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria