This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:作为升压转换器的 UCC28C40不工作。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172980/ucc28c40-ucc28c40-as-a-boost-converter-not-working

器件型号:UCC28C40

尊敬的 TI:

我尝试将 UCC28C40仿真为升压转换器、

由于某些问题、我们再次分析它、它已用于我们的客户设计之一。

当我在 TINA 中模拟同一设计时、显示 "未找到工作点"的仿真。 组件:U1.XAMP.Q1"注释窗口。

作为参考、随附了 TINA 设计文件。

请建议我并做必要的事情、

e2e.ti.com/.../UCC28C40_5F00_Simulation.TSC

谢谢、

Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    仿真文件原理图显示 COMP 打开、这是第一个错误的原因。 当您运行瞬态仿真时、您会看到以下错误消息:

    我连接了 COMP、如下所示-您的 COMP 连接可能看起来不同、具体取决于您的升压转换器的补偿方式:

    现在、当我运行仿真时、我会看到另一个与您将电容器连接到直流电源相关的错误。 这意味着初始条件不为零(电容器在仿真开始时 t=0时看到直流电压),要运行瞬态响应,必须选择 Analysis->Transient-->"使用初始条件"。

    现在仿真运行时没有错误、您可以开始根据您的设计要求对转换器进行微调。 用于分析功率级的另一个有用的仿真工具是 TI 功率级设计器。 我喜欢这个工具、因为它独立于任何特定的 PWM 控制器。 在 TI 功率级设计器和 TINA 仿真之间、您应该会一路前进。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M