This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:补电模式功率比

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172480/tps61094-supplement-mode-power-ratio

器件型号:TPS61094

您好的支持团队、

补电模式下、Vin 与超级电容器的功率比是多少?
我可以自由设置吗?

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    这取决于 VIN 的最大电流限制、TPS61094没有固定比率。 例如、如果总电流为1A、且 VIN 只能支持600mA、则超级电容器的电流消耗将为400mA。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、
    感谢你的答复。

    例如、如果总负载电流为600mA、它是否如下所示?
    来自 VIN 的600mA、来自超级电容器的0mA。
    VIN 为400mA、超级电容器为200mA。

    这将确认是否可以在 VIN 电流不足的情况下从电池获取电源。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    它将从  VIN 汲取600mA 的电流、从超级电容器汲取0mA 的电流。

    该器件将首先从 VIN 汲取电流、然后如果电流不够、它将从超级电容器汲取电流。

    此致、

    Nathan