This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:关于高侧 MOSFET

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170808/tps43061-about-high-side-mosfet

器件型号:TPS43061

大家好、  

我的客户尝试使用 TPS43061、对高侧 FET 有2个问题。

  1. 通常、升压转换器使用正常二极管进行高侧整流。 但对于该器件、MOSFET 用于同步整流、从而为高电流应用实现高效率。 数据表中显示 "在升压拓扑中、输入通过电感器和高侧 FET 体二极管传递到输出。" 您能否解释一下这款高侧 MOSFET 的所有功能、以及它为何有助于提高效率?
  2. 该高侧 MOSFET 是否可以替换为正常二极管?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    二极管的压降为0.7V 或0.3。 肖特基二极管的情况。 而 MOSFET 仅在打开时具有相对于 R_DS、ON 的压降。 因此、与二极管相比、MOSFET 上的损耗通常更小。 但是、MOSFET 还具有体二极管、如果 MOSFET 尚未导通、该体二极管将提供直通路径(请参阅通常显示体二极管的 MOSFET 符号)。

    在这种情况下、您应该使用为该模式设计的异步控制器。 可检查 LM515x 器件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果控制 MOSFET 执行同步整流并与低侧 FET 互补导通、是否存在 MOSFET 关闭但电流流过体二极管的情况?

    如果是、该器件如何实现如此高的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    请查看数据表部分:

    8.4.2直通(VIN > VOUT)

    此致、

     Stefan