This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340设计参考

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172962/tps55340-tps55340-design-reference

器件型号:TPS55340

您好!

客户的实际设计要求:

输入电压:11.5-12.5V 输出:15V、4A 或

输入电压:5-13V 输出:15V、1A

建议的电感值和输入/输出电容值是多少? 是否有任何推荐的参考电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    对于升压、请遵循 数据表部分中的详细设计流程:

    8.2.1.2详细设计流程

    对于反激式、您可以使用计算工具:

    FLYBUCK-Fly-Fly-back-design-CALC —Fly-Buck 和反激式拓扑选择器

    TPS55340还提供了许多参考设计:

    TI 参考设计库

    此致、

     Stefan