请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 您好!
客户的实际设计要求:
输入电压:11.5-12.5V 输出:15V、4A 或
输入电压:5-13V 输出:15V、1A
建议的电感值和输入/输出电容值是多少? 是否有任何推荐的参考电路?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您使用 E2E 论坛。
对于升压、请遵循 数据表部分中的详细设计流程:
8.2.1.2详细设计流程
对于反激式、您可以使用计算工具:
TPS55340还提供了许多参考设计:
此致、
Stefan