This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:10mA 逆变器工作电流

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172908/lm27761-inverter-operation-at-10ma

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: LM2776

您好!

我们使用 LM27761 (在包含无库存的 LM2776的旧设计中进行了替换)进行如下转换:

VIN = 5V

VOUT =-4.9至-5V 是可接受的

输出电流= 10mA

根据数据表图18、此电流下的输出阻抗约为7.5 Ω。 因此、最大压降应为75mV、所需的 Vout 应在范围内。 您可以确认吗?

此致

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    最好查看图19 (5.5V VIN)。 此处、0.01A 负载的输出电阻约为15Ohm。 因此您的输出可以达到-4.85V。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我错过了这个。 感谢您的更新。

    在此电流下、LDO 应进一步下降约5mV、最终输出应为~4.845V。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    正确、LDO 也会有5mV 的压降。

    此致、

    瓦伦