This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1浪涌电流问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, LM7480-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170929/lm7480-q1-lm7480-q1-inrush-current-issue

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1TDA4VMLM5060

尊敬的 TI 团队:

我们使用 LM74800-Q1器件在我们的定制 TDA4VM 电路板中提供反向电压保护和负载突降保护。 我们已在共源极配置中连接电路、如下所示。 当我们为电路板通电时、我们会发现该器件存在一个问题、即该电路的输入和输出侧都存在短时的高浪涌电流。

我们进行了以下实验、以了解问题是由于电路板上的固件导致此浪涌电流。

我们已擦除电路板上的软件并使用 LM7480-Q1输出端的电流探头测量浪涌电流、我们看到以下示波器输出

其次、我们在器件的 HGATE 引脚上添加了一个缓冲器、该缓冲器具有100欧姆+ 10nF 电容器、以提高器件的压摆率、但我们看不到浪涌电流有任何改善。

请您提供更多关于这方面的建议和反馈。

此致、

Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    请帮助您了解以下信息、

    1. 总输出电容是多少?
    2. 启动期间是否有负载? 什么是负载分布?
      1. 您是否尝试通过断开输出负载来启动?
    3. 什么是 FET 器件型号?
    4. 请分享使用以下信号捕获的波形、
      1. VIN、VCAP、HGATE、Iin
      2. VIN、VS、VCI-VS、DGATE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    1. 总输出电容是多少?

    [Chaitana]:总电容为103 μ F

    1. 启动期间是否有负载? 什么是负载分布?
      1. 您是否尝试通过断开输出负载来启动?

    [Chaitana]:我们删除了闪存到芯片中的所有固件、并且负载不应超过250mA。

    1. 什么是 FET 器件型号?

    [Chaitana]:第一个 FET 器件型号为#SQM60N20-35、第二个器件型号为 BUK7Y4R8-60EX

    1. 请分享使用以下信号捕获的波形、
      1. VIN、VCAP、HGATE、Iin
      2. VIN、VS、VCI-VS、DGATE

    [Chaitana]:我将捕获波形并为您提供更多详细信息。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    感谢您提供相关信息。 我将等待您分享波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请根据要求查看捕获的波形。

    A. Vin、Vcap、HGATE、Iin

    B .Vin、VS、VCI-VS、DGATE

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    从您的波形可以清楚地看出、输入电压在启动期间下降。 这可能是由引起的

    1. 输入电源和评估板之间具有高阻抗(可能是长电缆)
    2. 输入去耦电容  
    3. 输入电源的电流限制

    为了减小启动期间的浪涌电流、请将 Cdvdt 电容增加至47nF 或100nF。 如需更多了解、请参阅数据表的"9.3.2.2负载断开开关控制(HGATE、OUT)"部分和"10.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q1"部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复、

    我们将尝试根据您的输入修改我们的应用板。

    我已经在 HGATE 和接地之间添加了一个100nF 的快速电容器、并且在启动时、我已经断开了负载、这里是输入电流波形。

    LM74800启动时仍会看到大约8A 的脉冲。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、在上面的实验中、忘记添加一个100uF 输入电容器。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chitanya、

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    根据您的反馈、我们在定制应用板中进行了以下更改

    添加了100uf 的输入电容  

    2.将 LM74800的 HGATE 修改为100 Ω+ 100nF。

    3.已断开负载。

    电源我们使用的是12V、7Ah 电池、电源线更短。

    在进行上述修改后、我们仍然可以看到大约8A 的浪涌电流、如下所示。 您对此是否有任何进一步的反馈?

    我怀疑大负载电容会导致输入电流出现这种突然的尖峰。  

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    如前所述、请分享使用以下信号捕获的波形、

    1. VIN、VCAP、HGATE、Iin
    2. VIN、VS、VCI-VS、DGATE

    在原理图中、我看到输入端的电容仅为0.6uF。 输入端是否有任何未显示在原理图中的附加电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    在原理图中、我看到输入端的电容仅为0.6uF。 输入端是否有任何未显示在原理图中的附加电容?

    [Chaitana]:我已经在输入上手动添加了在电路板上进行物理修改的含义、以添加1 个100uf 电解质电容器。

    请将您请求的所有输入全部静置、我将提供详细信息。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    请注意、输入电流测量还可能包括为输入100uF 电容充电的电流。 这取决于输入压摆率和 EN 引脚连接。  

    为了查看流入 LM74800-Q1输出端的实际电流、应在输入 电压稳定在12V 后启用控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的参与。 我们已发现、并且根部在我们的应用电路中导致了以下更改的问题

    我们已将 HGATE 控制修改为100欧姆和10nF

    我们还在输出侧 LM5060高侧保护控制器上修改了10nF 的栅极压摆率控制、如下所示。

    在不修改任何输入和输出电容器的情况下进行上述更改后、浪涌电流将在电池输入端下方查看

    我们看到大约4A 的浪涌电流大约为11ms、输入电压降为234mV。

    此致、

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    最好知道您的问题已解决。

    当您的问题得到解决时、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请提出新的 e2e 查询/主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、我们可以关闭此主题。

    此致、

    Chitanya