This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV766-Q1:固定版本内部电阻器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767-Q1, TLV766-Q1, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162840/tlv766-q1-fixed-version-internal-resistors

器件型号:TLV766-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV767-Q1TLV767

您好!

从数据表中的图7-2可以看出、我对可用输出电压(1.2、1.8、3.3、5.0)与 R1和 R2的值/范围之间的匹配有疑问。

此类值似乎与 TLV767-Q1 (3.3、5.0、6.0、8.0、9.0)相关。

我弄错了吗?

如果不是、那么与 TLV766-Q1相关的 R1和 R2值是多少?

此致、

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo

    这些是 TLV767-Q1的内部电阻器范围。 TLV766-Q1也可以使用相同的范围、只需根据指定的电压选择不同的 R2即可。 我认为列出的范围考虑了这两种器件、因为它们可以超过9.0V、低于1.2V、从而考虑这两种器件的整个范围。  我已联系设计以查看是否存在差异、但目前我认为两个器件的范围和电阻可能都是准确的。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    对于每个输出电压选项、是否可以为 TLV766和 TLV767设置此类内部电阻器的值、并可能设置其容差?

    非常感谢、

    Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    我已联系设计团队了解我们可以共享哪些信息、当我听到他们的反馈时、我会向您提供最新信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    我还没有忘记您的问题、我期待本周星期三/星期四我们的设计人员做出回应、届时印度团队将从 TI 的 Dewali 度假日回来。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    很抱歉、这里有一个表、其中包含器件的值及其差异。

    R1 VOUT 至 VFB

    R2 VFB 至 GND

    R2经过调整、可针对所需的 VOUT 选项对特定 VOUT 进行编程。

    此致、

    John