This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:IC 上的功耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172625/ucc28070a-power-consumption-on-ic

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好、支持团队、

客户想要计算 UCC28070A 的功耗、您能否提供计算方法或应用手册?

他们发现电源电流 I_VCC 具有树测试设置、禁用、启用、UVLO。 这是否意味着、

UVLO:低于 UVLO、

禁用:UVLO 中断、但不切换  

使能:UVLO 中断和切换

他们的理解是否正确?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    感谢您查询 UCC28070。

    我们没有展示这一点的应用手册、但 IC 可以获取15-20mA 的电流来施加偏置电压。

    正确、I_VCC 根据运行情况而变化、在 UVLO 状态、启用状态(Out of UVLO 和 switching - normal operation)和禁用(Out of UVLO 但不切换-保护模式)下具有不同的值。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、

    感谢您的支持。

    >我们没有应用手册对此进行说明,但 IC 可以获取15-20mA 的电流来施加偏置电压。

    数据表上的 I_VCC 规格最大值为12mA、您认为还有其他功耗吗?  

    功耗是否仅为 VCC X I_VCC?  在本客户案例中、他们计划使用外部栅极驱动器、我认为他们不需要关心 UCC28070上栅极驱动器的功耗。  

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    栅极驱动损耗将限制为 VG*Qg*fsw (近似值),正如您所说的那样,它将位于外部驱动器(缓冲器)上,从 IC 的角度来看,这不应该是问题。

    谢谢你

    此致、

    Harish