This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61098:它能否从3V 输入升压3.3V 输出?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61098, TPS610986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171244/tps61098-can-it-boost-3-3v-output-from-3v-input

器件型号:TPS61098

我使用 "TPS61098"将3V 作为输入、而我需要3.3V 作为输出。我在现实生活中尝试过它仅将输入传递到输出、而不进行升压操作。

有人可以帮助吗?

我 计划购买"TPS610986"、但没有库存、"TPS61098"是替代产品。

提前感谢您、

Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    您的负载电流是多少? 您是否有任何波形来显示这种情况下的行为? 比如 VIN VOUT SW 电压? 谢谢。

    此外、TPS61098 VOUT 固定为4.3V 而不是3.3V。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 已上传原理图图片、感谢您的反馈。 我现在知道 TPS61098的输出不能是4.3V。
    感谢您的友好支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    为什么要设置 R3=10k? 它太大了。 我认为这毫无意义。 是否要模拟任何特殊条件?

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意您的意见、它太大了、我试图表示整个系统的总电阻、我认为它没有进行适当的计算、您能为本主题提供学习材料吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    很抱歉、我无法让您了解"整个系统总电阻"的含义。

    如果您希望将电阻用作负载、则它应与输出电容器并联。 与电容器串联的电阻用于仿真电容器的 ESR、通常为毫欧。

    此致、

    Nathan