This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:自举电容器选型

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169036/tps54561-bootstrap-capacitor-selection

器件型号:TPS54561

您好 TI

来自数据表 TPS54561修订版 G

7.3.4低压降 μF 和自举电压(BOOT):推荐的 BOOT 电容值为0.1 μ F。

8.2.1.2.8自举电容 μF:BOOT 和 SW 引脚之间必须连接一个0.1 μ F 陶瓷电容、以确保正常运行。

为什么选择0.1uF? 或者、0.1uF 电容的计算方法是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    0.1uF 是一个值、用于确保引导电容器上的电压纹波更小。  当高侧打开时,驱动器电流将从该电容器汲取。  这不是一个计算结果,但纹波电压是 eqaul 到 Qgs/Cboot (Qgs 是内部 MOSFET 栅极电荷 ,Cboot 是引导电容器值),从这个格式中,较大的 Cboot 将使纹波更小。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    TPS54561电路示例中使用的0.1uF 自举电容器可能不是计算值、但这并不意味着无法计算自举电容器的电容。 (例如 AN486的方程式2:在电力输送系统中使用 ISODrivers 的高侧自举设计。)

    我想知道、对于 TPS54561电路示例(数据表图8-1)。 5V 输出 TPS54561设计示例)、如何计算实际最小自举电容器以及计算公式?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    格式仍为  Qgs/Cboot,Cboot 电压的目标纹波应小于 BOOT 电容器的 Vdc 的5%。  但我们不知道 Qg 值、因为它是内部 MOSFET。  因此、我们建议您使用0.1uF 电容作为引导电容值。  

     

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danile

    是的,Cboot=Qgs/(5%*Vboot)可用于计算引导电容。

    但是、我想知道 Vboot 和内部 Qgs。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Vboot 为5V、但我们没有内部 FET Qg 数据。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果没有内部 MOSFET Qg 数据、我们如何知道0.1uf 引导电容在这里很好(图8-1。 5V 输出 TPS54561设计示例)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson:

    器件验证将测试自举电压。 在除压降条件外的所有工作条件下、电压均保持在5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    好的、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    TPS54561内部高侧 MOSFET Qg 数据可从公式58中得出为3nC、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    从哪里可以找到 tps54561数据表中的 Vboot=5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可以检查 EVM 引导版本、稍后再答复。

    谢谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们检查了 EVM、启动电容器上的电压为5.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪嘉

    非常感谢。

    但是、当 Qg=3nC 且 Vboot=5.8V 时、最小引导电容为3nC/(5%*5.8V)=10.345nF。

     图8-1中的0.1uF (100nF)。 5V 输出 TPS54561设计示例有点太大、我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kionson:

    0.1uF 是一个共值电容器、该电容值不会对电路造成任何问题、因此我们建议将0.1uF 用作启动电容。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    如下图所示、自举电容器通常应包含两个过程:充电和放电、即自举电容器需要 刷新电荷。 自举电容器电压应与图中的 Vboot 类似。

    但是、如果我们使用过大的电容器值、自举电容器上的电压会趋向于直流(看起来像 VCB (av))、并且电容器上的电荷不再刷新。

    会发生什么情况、它是否会影响 SMPS 降压转换器的正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果由于直流电压过高而未发生电荷、则 在下一个导通时间内仍将从引导电容器放电。 它将持续发生、从而使引导电容器的直流电压下降、直到电荷发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    改变另一种方式:

    10.345nF 或0.1uF 足以应对"图8-1。 5V 输出 TPS54561设计示例"。  

    但是、如果我们使用10uF 或47uF 启动电容器、这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们不建议使用这个高值引导电容器, 您能告诉我为什么要使用这个值电容器,用于什么目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只是想知道、如果我们使用过大的电容、 会发生什么情况、它是否会影响 SMPS 降压转换器的正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有这些数据,我们不建议使用大于1uF 的引导电容器。  

    谢谢