This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:焊球成分

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165847/tps62090-ball-composition

器件型号:TPS62090

客户已询问以下问题以注册其产品。 您能给我提供更多详细信息吗?

材料:TPS62090RGTT、R

1、使用镍接地或不接地。 :是/否

μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

3.热处理,如退火或非热处理:是/否

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    我将就这些信息与相关团队联系、我将在收到他们的回复后立即向您提供最新信息。

    我很好奇、您能不能分享这些信息的有用之处以及它如何帮助您?

    非常感谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    可以帮助处理此信息的工程师将休假、直至下周结束。 请等待重复 此主题的延迟。 我将在11月的第二周向您提供最新信息。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    客户需要此信息作为焊接组件的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kota、

    Sneha 今天不在办公室、她将于11月2日回到您的办公室。

    感谢您的理解、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    很抱歉耽误你的时间。

    内部团队需要更多时间来收集有关此设备的信息。 请允许我花一些时间回到您的身边。 我将在下周结束时向您提供最新信息。

    感谢您的理解。

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确保。
    感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    请查看以下有关您的问题的反馈:

    1. 最外层镀层的厚度:μm μ m 或以上/μm μ m: 本 器件使用裸铜线、因此不镀层
    2. 热处理,如退火或非退火:是/否:是

    不可原谅的是、我还没有关于您的第一个查询的信息。 我将在下周为您提供最新信息。  

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    请查看以下查询1的答案:

    1、使用镍接地或不接地。 是的。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。