This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 FET 测试模式的 FET 控制

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171720/bq76952-fet-control-using-fet-test-mode

器件型号:BQ76952

大家好、

我想 通过命令分别控制 PDSG、PCHG、CHG 和 DSG 引脚中的 FET。

请分享该过程以控制各个 FET。 测试模式命令。 如果我们通过测试模式命令启用 FET、保护功能是否会被禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过 FET 测试模式单独控制这些 FET、但我们通常不建议将 FET 测试模式用于正常运行、因为它最初不是专门用于此目的。 在 FET 测试模式下、保护和自主恢复仍处于活动状态、但还有一些其他功能不可用:

    • 在 FET 测试模式下、不应使用 DSG_PDSG_OFF ()、CHG_PCHG_OFF ()、All_FET_ON ()、All_FET_OFF ()和 FET_CONTROL ()命令。 相反,您必须使用 DSGTEST()CHGTEST()PDSGTEST()PCHGTEST()命令。
    • 该器件不会在预充电模式(PCHG FET 启用、CHG FET 禁用)和充电模式(PCHG FET 禁用、CHG FET 启用)之间自主转换。 同样、该器件不会在预放电模式(PDSG FET 启用、DSG FET 禁用)和放电模式(PDSG FET 禁用、DSG FET 启用)之间自主转换。
    • 该器 件将不再根据 FET 选项[SLEEPCHG]设置自主控制 CHG FET。 如果用户希望在睡眠模式中禁用 CHG FET,则用户必须使用 CHGTEST()命令禁用它。
    • 当器件处于密封状态时、无法使用 FET 测试命令。

    FET 测试模式可能满足您的需求、但我建议您仔细进行测试、以确保人们充分了解该行为、因为它不同于正常模式。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们希望根据电流使用预充电路径(PDSG、PCHG)和主路径(CHG 和 DSG) FET。 有鉴于此、我们希望在正常模式下打开或关闭 PDSG 和 PCHG FET。 您能否帮助分享有关如何在运行时在准备和主路径 FET 之间切换的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaithieswaran、

    本周美国有假期、Matt 正在度假一周。  

    我认为在正常运行期间、没有一种好的方法可以根据电流来控制 PDSG/PCHG。 如果使用 FET 测试模式、如果通过 MCU 进行控制、您可能可以这样做。 但是、正如 Matt 提到的、我们建议您小心谨慎。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis / Matt:

    请告诉我们如何在"正常模式"下独立控制 PDSG/PCHG FET 和 DSG/CHG FET。 是否需要遵循任何命令序列?  我们可以根据运行时的应用需求选择处理这些 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaithieswaran、

    无法在正常模式下独立控制 PDSG/PCHG FET。 但是、可以通过 DSG_PDSG_OFF  ()、 CHG_PCHG_OFF ()、 All_FET_ON ()、 All_FET_OFF ()和  FET_CONTROL ()命令来控制 DSG/CHG FET。  

    您可以看到来自这个较旧的 e2e 线程的最后几个回答作为指导: e2e.ti.com/.../bq76942-write-fet_control-under-i2c

    此致、

    Luis Hernandez Salomon