This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图设计审查

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173404/bq77915-schematic-design-review

器件型号:BQ77915

大家好、

我们的客户希望获得您的帮助、以查看其 BQ77915电池平衡器设计的原理图。 他的应用是4S 锂离子电池组、这里是原理图。  

e2e.ti.com/.../5751.Capture.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    原理图大部分看起来都不错、但 我注意到了以下几点:  

    • DSG FET 栅极电阻器(R29)的默认建议值为4.5k Ω。  该值可以变化以调整 FET 的上升和下降时间、但如果电阻器值过低、则会发生非常快的开关。  具有高电流的 DSG FET 快速切换会产生较大的电感尖峰。  确保1kOhm 是您的客户想要的值、而不仅仅是他们为匹配 CHG 栅极电阻器而选择的值。
    • VC0和 VC1的电池连接有点混乱、它们看起来不正确。  现在、您的客户似乎有一根电线短接了他们的一个电池。  请让您的客户重新查看其原理图的这一部分、并参阅 BQ77915数据表中的图9-12。  我将包括下面示例原理图的图像:

    最棒的

    Andria