This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:对于 PVD、它是否运行为"VBAT 比任何先前测量的值低0mV~5mV、那么快速充电为 Terminate"?

Guru**** 2522800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173542/bq2002-for-pvd-does-it-operate-as-vbat-is-lower-than-any-previously-measured-value-by-0mv-5mv-then-fast-charge-is-terminate

器件型号:BQ2002

大家好、  

数据表显示: 对于 PVD (TM =低电平或中电平)、2.5mV±2.5mV 的降低会终止快速充电。 PVD 和-∆V 测试在1V < VBAT < 2V 的范围内有效。

这是否意味 着"VBAT 低于先前测量的任何值0mV ~ 5mV、然后快速充电终止"?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    理论上是的。 标称触发点为2.5mV、范围为+/-2.5mV。 因此、任何低于先前测量值的压降都会触发终止。 但这是在极端情况下发生的可能性较低。 通常、您会看到下面的2.5mV。

    此致、

    林红