This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:有关系统侧电量监测计的一些问题

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173316/bq27520-g4-some-questions-about-system-side-gauge

器件型号:BQ27520-G4

先生,您好:

您是否有一条指南、其中讨论了电池组侧电量监测计与系统侧电量监测计之间的区别?

如果我们要使用系统侧电量监测计、更换电池后 SOC 和 SOH 的精度会是多少?

对于 ePOS 终端应用中的一节电池、您会推荐哪种系统侧规器件型号?   

期待您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池组侧=一个电量监测计、一个电池组用于器件的使用寿命
    系统侧=可更换电池

    [引用 userid="447962" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173316/bq27520-g4-some-questions-about-system-side-gauge "]如果我们要使用系统侧测量仪表,更改电池后 SOC 和 SOH 的精度将是多少?

    如果在更换电池后使用相同类型的电池、则 SOC 和 SOH 不会成为问题。 为此、 系统侧电量监测计支持电池移除检测。 如果在更换后使用不同的化学物质、则监测计需要再次学习电池。

    [引用 userid="447962" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173316/bq27520-g4-some-questions-about-system-side-gauge ]ePOS 终端应用中的一个单元格、您会推荐哪种系统侧量表器件型号?   [/报价]

    要回答这个问题、我需要更多信息。 多少节电池? 您是否偏好电池化学成分? 首选通信接口? 最大容量?  

    请参阅下面有关系统端与电池组端的更多信息。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1124728/bq27220-what-is-the-main-difference-of-system-side-gauge-and-pack-side-device?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pack%20side%20vs%20system%20side#


    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose:

    我无法检查您的链接内容、您是否会重新检查您的链接?

    另一个请参阅我们的应用电池单元、如下所示。

    1S1P、电池化学特性:TBD、 I2C 和 容量720mAh。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    请参阅下面的链接片段


    请查看以下单节电池电量监测计列表。 如果用于非脉冲负载应用、我建议使用基于 Impedance Track 算法的监测计。 与 CEDV 算法相比、阻抗跟踪具有更好的精度。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html#p1152=Single%20Cell&p199=I2C&p1960=System

    Impedance Track 与 CEDV


    此致、
    何塞·库瑟