This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:107 Ah 电池的 EOS 负载

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173551/bq34110-eos-load-for-107-ah-battery

器件型号:BQ34110

大家好、


我想将 BQ34110用于107 Ah 12 V AGM 铅酸电池。 技术参考建议 EOS 学习放电阶段的放电电流为 C/20或更高。 在论坛中、我读取了值 C/10至 C/100。

对于我的电池、C/100对应于1.07A。在12V 时、这对应于12.8W。由于产生的热量较高、这实际上对我而言是无法实现的。

如果电流也可以达到 C/200或 C/300、您有什么经验吗? 如果我使用 C/200为充满电的电池加载、我会得到每节电池8mV 的压降。 根据技术参考、最小5mV 就足够了。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    我无法提供超出推荐值的电流、因为我们不会在这些值之外进行任何测试。 为了使 EOS 正常工作、当施加负载以学习 EOS 电阻时、必须有一些压降。 压降越小、精度就越低。 您很可能可以将监测计设置为 EOS 模式并在 C/200M 下获得电阻、但如果您仅获得8mV 压降、则输出数据可能不是很有用。 在500mA 负载下、8mV 对应于大约16m Ω。 如果电压变为10mV 压降或6mv 压降、对应于20m Ω 或12m Ω、则电压变化不大(仅几 mV)会导致估算电阻出现较大差异。  

    此致、

    Wyatt Keller