This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将 OTD 位置位、取电池温度值 TS1而不是 TS2

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173278/bq40z80-otd-bit-is-set-taking-the-cell-temperature-value-ts1-instead-of-ts2

器件型号:BQ40Z80

您好先生,

我正在项目中使用 BQ40z80。 我们在 TS2引脚中连接了热敏电阻。 TS1和 TS3和 TS4接地(设置未使用的配置),也配置了引脚配置,未使用。 TS1已接地、但根据 TS1温度、我们将电池温度设为193摄氏度。 TS2我们有22度的热敏电阻。  OTD 阈值为60度腹侧。

TS1 - 193度

TS2 - 22德格里

OTD 阈值:60度

TS1引脚当前接地。 请帮我将电池温度设为 TS2温度,我们不需要电池1温度。

在温度使能寄存器中,我们只配置 了 TS2。

温度模式下、我们将所有位都设置为零。 因为我们需要电池温度。

在 DA 配置寄存器中,我们设置为00 CTEMP1和 CTEMP2。 当前、我们将在设置电芯温度和 OTD 位时获得 TS1值。 实际上,我们没有在该引脚中连接 TS1,该引脚会重新接地。

请帮我解决此问题。

此致

SACHU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sachu、

    请共享您的.gg 文件和测试的简短日志、以便我们可以查看行为和您的设置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您好,Wyatt,

    我已添加日志 ,您能不能帮助我确定我为何在 TS2中获得负电压。

     e2e.ti.com/.../3058.export.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我对这个问题有几个不同的方面不理解:

    1. SBS 温度像您设置的一样被报告为 TS2、您说温度从未达到 OTD 级别、但仍然设置了吗?
    2. 您的原理图显示了一个0.1uF 电容器和一个不符合建议规格的热敏电阻(10kOhm、与 AT103-2具有相同的 B 系数)、并且具有一个电容器和不正确的热敏电阻会导致温度变化和精度问题。
    3. 您不应在 TS 引脚上看到负电压、在正常模式下、它应至少每秒脉冲一次。

    此致、

    Wyatt Keller