This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952在 AFE BAT+的电源端添加了一个 MOS 开关

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173325/bq76952-bq76952-added-a-mos-switch-to-the-power-supply-end-of-afe-bat

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76200

尊敬的专家

在实际应用中、为了确保在低电压源关闭后 AFE 的功耗为0、我们在 AFE BAT+的电源端添加了一个 MOS 开关、该开关由低电压24V 直接控制。 当我们关闭低电压24V 时、我们切断 AFE BAT+的电源。

我们的测试是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我不确定我是否遵循了正确的标准、您是否能够绘制一个方框图来显示您的测试结果?

    当电压较低时、MOS 到底是如何被控制来关断 FET 的? 尽管对于不同的器件、BQ76200 (高侧 N-FET 驱动  器)的应用手册显示了一个电路、该电路尝试通过切断 BAT 路径来最大限度地减小电流:最大限度地减小 bq76200的关断电流(图1)。

    现在、请记住、从 BQ76952切断电源将关闭器件、任何设置都需要重新编程。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis

    以上是我们的控制原理图。 当我们的外部按钮断开连接时、BAT+线路上的 MOS 处于断开状态、此时 AFE 的功耗完全为0。 此设计是否会对 AFE 造成隐藏的危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    没关系。 但请记住、在对 BQ76952进行下电上电时、其所有设置都将重置为默认配置。 因此、它们需要由 MCU 重新编程(如果尚未进行 OTP 编程)。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon