This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:读取/写入是否会影响精度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173512/bq35100-bq35100-whether-the-read-write-will-affect-the-accuracy

器件型号:BQ35100

你(们)好  

我有一个查询需要您的帮助。

当 BQ35100写入闪存时、内部 LDO 电压会由于高电流消耗而下降、这是否会影响芯片运行?

例如、这是否会导致此时的电流或电压读数误差? 是写入操作中的唯一参数、与在没有写入操作?的情况下读取的参数不一致

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    通常、在正常运行期间以及监测计正在进行测量时、不会发生大量的闪存写入、如果监测计的电源是电阻路径且压降、则可能会导致读数或监测计功能出现问题、 只要节点处于建议的工作条件下、即使在写入闪存时处于较高的电流状态、监测计就应正常工作。

    此致、

    Wyatt Keller