This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100最低功耗

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173450/bq35100-bq35100-minimum-power-consumption

器件型号:BQ35100

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。

该器件是由单节电池供电的低功耗器件、注意睡眠电流消耗。

我希望 BQ35100能够以超低功耗工作、并持续监控所有放电活动。 如何设置最低功耗? 最小功耗的价值是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    当您说"所有放电活动"时、您是否意味着器件始终开启并在累积? 该监测计在大多数情况下采用 SOH 或 EOS 设计、甚至采用 ACC 模式、在累加器模式下、它更适合在脉冲负载期间累积、例如 RF 传输、然后主机将任何计算得出的自放电添加到监测计累积的任何内容。 如果您让累加器长时间运行、或者器件在运行 MCU 后始终消耗大量电流。

    此致、

    Wyatt Keller