This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:双相实施

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148, LM5143, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172890/lm5145-dual-phase-implementation

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5149LM5148LM5143

大家好、

我可以在 双相模式下移除电流共享和 LDCR 电路吗?

我看到 OP 输出连接回 FB,该函数到底在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

     在两相配置下运行时、需要进行电流感测以实现电流共享。 电感器 DCR 电流感应是最简单的方法、尤其是因为它是两个相位之间的相对测量。  

    放大器将电流注入 FB、然后 FB 相应地调整 VOUT 设定值以实现电流共享。

    电流模式控制更容易实现电流共享-请查看 LM5148/LM5149、它包含两相操作的堆叠功能。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果有必要进行此电流感应、应如何使用我们的两个 EVM 对其进行测试?

    默认 EVM 上没有 LDCR。

    BTW、如果我使用 LM5149或 LM5143、则不再需要这些电流感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您需要根据需要对 LM5145 EVM 进行返工。 请注意、您还可以使用分流电阻器电流感应(精度更高、不随温度变化)。 LM5143/9解决方案已使用电流感应、旨在实现两相实现中的电流共享(性能优于具有外部组件的电压模式解决方案)。

    此致、

    Tim