This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23285F5:器件恢复

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25480F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173473/csd23285f5-device-recommdation

器件型号:CSD23285F5
主题中讨论的其他器件:CSD25480F3
我们是否有与 RE1C001ZP,采用相同封装的器件 
规格与 RE1C001ZO 类似。 

您会给我一些器件
建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    感谢您的查询。 RE1C001ZP 是一款采用 SC-89封装的-20V P 通道 FET。 遗憾的是、TI 未在该封装中制造任何 FET。 我们最推荐的器件是采用 F3 FemtoFET 封装的 CSD25480F3 -20V PFET、不兼容 P2P 或封装。 TI 器件的尺寸为0.47mm2、尺寸缩小了4倍以上、最大电阻为159m Ω、而 COMP 为3 Ω、因此电阻低了近20倍 TI 的泄漏规格低得多、IDSS 低10倍、ISS 低200倍、但仍具有栅极 ESD 保护。 TI 的电阻额定值为1.8Vgs、而不是1.2Vgs。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用