This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:查看| PTPS62903-Q1 | 0.4W

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172988/tps62903-q1-review-ptps62903-q1-0-4w

器件型号:TPS62903-Q1

请查看原理图并提供总体回顾。

此外、请对以下内容提供意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ptps62903-q1.pdf 密码 : 1qa@WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    -对于电感器、我建议使用1uH、因为选择了2.5MHz 开关频率。

    -输入和输出电容器看起来很好。

    -此处可使用陶瓷电容器。 电容器的具体额定值将取决于您的设计要求、环境温度和容差。

         -对于 EVM、输入使用10uF、X8R、25V 陶瓷电容器。  

         -您还可以查看 EVM 用户指南 、了解所用器件的完整 BOM。

    -如果对输出电压纹波有任何要求、您可以为输入或输出电容器保留一个额外的"不安装"组件。  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph

    感谢您的回复

    因为最大输出电流仅为0.271A。

    2.5MHz、ΔI 2.2µH μ H 和0.25 (占空比)的电感纹波电流(μ A)将为:0.204A
    2.5MHz、ΔI 1µH  μ H 和0.25 (占空比)的电感纹波电流(μ A)将为:0.45A

    因此、为了获得持续电流消耗、是否最好使用2.2µH 而不是使用1µH μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    是的、如果您选择了自动 PWM/PFM 模式、如果您想保持连续电流、最好选择2.2uH。

    谢谢、

    Joseph