This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:如果此设计有任何问题,您可以帮助确认 LP87745吗?

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172606/lp87745-q1-can-you-help-confirm-the-lp87745-if-there-is-any-problem-with-this-design

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745

大家好、

我想问一下 LP87745的时序。 在 LP87745数据表中、有一些延迟设置。
但在检查后、默认设置为0ms (无论是 nRSTOUT 还是其他降压)。

那么、这对于雷达 SoC 而言是有问题的。 下图来自雷达 SoC 数据表。 nRESET 的时序将需要等待直流电源稳定。

您能否帮助我确认此设计是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    数据表寄存器映射未显示器件的 OTP 默认值、仅显示 OTP 未定义的寄存器的复位值。 有关 OTP 默认值、请参阅技术参考手册。  LP877451A1RXVRQ1上的 NRSTOUT 启动延迟为4.5ms。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samuli

    您能给我提供包括 OTP 默认值的技术参考手册吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    您可以在 MySecure 中访问 LP8774X-Q1_Documents。 您可以在此处找到 TRM 文档。

    BR、

    Samuli