This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:关于泄漏电流路径

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173143/lm27762-about-leak-current-path

器件型号:LM27762

大家好、

在正负输出电压电源同时供电的情况下、OUT+到 OUT-之间的泄漏电流可能会影响 OUT-输出。

我认为这个泄漏电流路径可以通过最大泄漏电流、它是 FB 电阻器线路。 是这样吗?

如果此器件中包含一些泄漏电流路径、请告诉我。

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    OUT+和 OUT-电源轨之间不应存在泄漏。  例如、如果您考虑 OUT+轨、 GND 将短接至 CIN 和 COUT 电容器、返回电流将流至这些电容器、而不是流过 OUT-轨。

    唯一的泄漏电流将通过每个电源轨的 FB 电阻器到达 GND。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢你的答复。

    我了解到 LM27762中 OUT+和 OUT-之间没有泄漏电流。

    这是否意味着我们应该注意负电压轨上仅使用单路输出电荷泵器件(例如 LM2667)时的正预偏置、 并且在使用 LM27762时、外部电压轨上不太可能出现正预偏置?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    在某些应用场景中、负电源轨可能会在电荷泵开启之前被负载拉为正电压。 这是因为负载连接到负电源轨。 TPS60400数据表的第8.4.1节 对此进行了说明。

    LM27762的正电源轨不应导致负电源轨上出现任何正预偏置。

    此致、

    瓦伦