This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:具有外部电源路径的电源9V/3A

Guru**** 1855030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172018/tps65994ad-source-9v-3a-with-external-power-path

器件型号:TPS65994AD

大家好、

我 使用 TPS65994AD 控制9V/3A 电源。

我对下面的主题有疑问:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094838/tps65994ad-source-100w-with-external-power-path/4056341?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65994%25252525252520source#4056341

在此主题中、Hari 说:"是的、我确认您可以将外部电源路径配置为100W。 但是、这假设您仍将为内部电源路径提供5V 电压。"

为什么需要为内部电源路径提供5V 电压?

此外、我担心反向电流保护可能会妨碍100W 的电源。

(数据表: 8.3.3.2.2反向电流保护(RCP))

是否可以 禁用外部电源路径的反向电流保护模式?

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    PP5V 线路提供 VCONN 电压、用于为任何电缆电子设备供电。 (允许使用 E-mark 和有源 USB-C 电缆)。 如上图所示、如果 PP5V 电源路径断开连接。  

    您不需要担心禁用 RCP。

    谢谢、此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的明确回答。

    了解 VCONN。

    此致、

    基宽原