This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:针对系统上电失败的 UCD9090A RESequence 设置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173237/ucd9090a-ucd9090a-resequence-setting-for-system-power-up-fail

器件型号:UCD9090A

这是系统监视器和序列的 UCD9090A 设置。 如果系统工作或系统通电时任何电源轨发生故障、我希望 UCD 重新密封。

但是、我只需确认针对电源轨故障的故障响应、重新定级设置就行了。 它在电源轨上电失败时仍然存在问题。  

我是否为加电失败重新排序错误使用了任何不同的设置?


e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-65d-Project_5F00_Emerald_5F00_UCD_5F00_test.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查您的定序设置->超时操作的定序。 您当前的项目设置为"无限期等待"。 应将其设置为"resequence"。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过这种设置、但开机仍然有问题。 GUI 监控器信息不显示故障电源轨上的 UVP、仅显示电源正常故障故障事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说的福尔等效是什么意思? 哪个电源轨在上电时序列超时特别无法重新定序?  

    器件不会报告电源轨上的 UVF、直到在电源轨上监控电压交叉电源正常导通。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在上电序列期间将1.2V 输出短接至接地端。 上电后、移除短路、但1.2V 始终无电源输出。 但其他电源轨都打开。 在这种情况下、UCD 置位1.2V EN 驱动器、但 UCD GUI 仅显示1.2V 电源正常故障、但不会重新排序。 我的问题是、UCD 为什么知道1.2V 电源正常故障、但不会重新定序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC1V2电源轨(电源轨#6)没有依赖关系上的序列=>该电源轨没有序列超时=>使用 TON_DELAY 和 TON_MAX_FAULT_LIMIT 定义电源轨上的电压在  该时间内不上升到 PG 时的时间段、然后 发生故障、  并将的 TON_MAX_FAULT 响应设置为关断和重新定序(以下屏幕截图中显示了使用 U 图标的示例)。

    您的电流设置设置为无限期等待电源轨开启(TON_MAX_FAULT_LIMIT = 0)、而 TON_MAX_FAULT 响应设置为"忽略"=>无故障和无 RESEence。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在设置 TON_MAX 时序后、1.2V 可以重新查询。 更新我的项目文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-65d-Project_5F00_Emerald_5F00_UCD_5F00_test_5F00_resequence.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供此参考。 如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    谢谢、

    Kadeem