This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:TPS53830/2和 TPS53830A/2A 有何不同

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53832A, TPS53830A, TPS53830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172956/tps53830a-what-is-different-between-tps53830-2-and-tps53830a-2a

器件型号:TPS53830A
主题中讨论的其他器件:TPS53832ATPS53830

TPS53830A 和 TPS53832A 支持团队

 TPS53830/2和 TPS53830A/2A 有何不同? 请列出差异点。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过电子邮件对此做出了回应、因为其中一些信息需要 NDA 才能在外部进行讨论、这是一个公共主题。 让我们继续这里的讨论。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem

    感谢您分享信息。

    我将向客户推广 TPS53830A/2A。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、如果您有任何疑问、请通过电子邮件通知我。

    谢谢、

    Kadeem