This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:设计审查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166508/tlc5971-design-review

器件型号:TLC5971

大家好、

对于新设计、我们将使用 TLC5971。 我们将级联48个器件、分为3个电路板、每个电路板16个器件。

一些参数:

我们将为6V 白色三星 LED 供电。

2. LED_PWR 电源轨设置为电源6.5V

设置 IREF 电阻器后、器件的最大电流将设置为略低于60mA。

请参阅一个器件的原理图。 请确认此设计是否正确?

每个器件附近的 VCC 和 GND 之间将放置一个0.1uF 电容器。 除此之外、器件 D/S (第32页、第10节)声明如下:

"根据面板尺寸的不同、必须在电路板上均匀分布多个电解电容器、以获得经过良好调节的 LED 电源电压"

由于我们的电路板相对较大、这个问题让我们感到担忧、我想问 您建议使用的电解电容器值是多少   

我们应该放置多少?

谢谢、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    抱歉。 我今天不在办公室。 我将在24小时内检查您的问题并回复您。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    • 请确保将散热垫接地。 我从您的原理图符号中看不到这一点。
    • 如果您希望让器件输出接近60mA 的电流、则6.5V - 6V = 0.5V 可能不是足够的余量电压。 请查看"图7. 输出电流与输出电压间的关系"、位于数据表第11页。[引用 userid="440156" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166508/tlc5971-design-review "]

      我们将为6V 白色三星 LED 供电。

      2. LED_PWR 电源轨设置为电源6.5V

      设置 IREF 电阻器后、器件的最大电流将设置为略低于60mA。

      [/报价]
    • 电解电容器的选择和放置取决于多个因素。 例如:

                 A.您的 LED 电源轨稳定性

                 B.您将同时驱动多少电流/多少个通道? 是否会出现较大的浪涌电流?

                 C.您的 PCB 布局

                 D..

      [引用 userid="440156" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166508/tlc5971-design-review "]

      每个器件附近的 VCC 和 GND 之间将放置一个0.1uF 电容器。 除此之外、器件 D/S (第32页、第10节)声明如下:

      "根据面板尺寸的不同、必须在电路板上均匀分布多个电解电容器、以获得经过良好调节的 LED 电源电压"

      由于我们的电路板相对较大、这个问题让我们感到担忧、我想问 您建议使用的电解电容器值是多少   

      我们应该放置多少?

      [/报价]
    •  请尽可能提供更详细的资料。 顺便说一下、您的目标应用是什么? 背光?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    感谢您的笔记。 我们的应用是特殊的艺术/展示产品。  

    我已添加到 GND 的散热焊盘连接。

    [引用 userid="52394" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166508/tlc5971-design-review/4390363 #4390363]6.5V - 6V = 0.5V 如果您希望让器件输出接近60mA 的电流、则可能不是足够的余量电压。 请查看"图7. 输出电流与输出电压间的关系"。[/quot]

    我查看了图7、但不理解我需要执行什么计算来确保假设我有6V 的 LED 输出  

    我以60mA 的电流运行它们。 您能帮助我吗?

    至于我的问题 reg。 添加电容器、下面是一些更多信息:

    我们的电路板尺寸为430mm x 197mm、4层、带192个 LED 和16个 TLC5971。

    电源轨来自直流/直流转换 器、我们设计的输出为6.5V@10A、纹波输出电压约为60mV。

    我们可以同时驱动约30%的电路板上所有 LED (即64个 LED)、最大功率(每 LED 60mA)

    谢谢、

    NIR。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    [引用 userid="440156" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166508/tlc5971-design-review/4392291 #4392291"]

    我查看了图7、但不理解我需要执行什么计算来确保假设我有6V 的 LED 输出  

    我以60mA 的电流运行它们。 您能帮助我吗?

    [/报价]

    让我解释一下我的原始含义。 例如、正向电压= 6V 时、您的 LED 可在60mA 下工作。 如果您打算使用6.5V LED 电源轨以60mA 的电流驱动 LED、则可能会得到下图中的红色工作点。 也就是说、您实际得到的电流小于60mA、因为您没有为电流阱留出足够的余量电压以使其在恒定电流区域(下图中的水平线区域)中运行。 您可以为灌电流保持更多的余量电压以使其正常工作。 例如、您可以将 LED 电源轨设置为6.7V 或6.8V (具体取决于实际工作条件、这可能与图7中显示的典型特性不同)。 此外、不应将 LED 电压轨设置得太高。 否则、灌电流上的大压降可能会导致芯片内部产生大量不必要的功耗。

    [引用 userid="440156" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166508/tlc5971-design-review/4392291 #4392291"]

    至于我的问题 reg。 添加电容器、下面是一些更多信息:

    我们的电路板尺寸为430mm x 197mm、4层、带192个 LED 和16个 TLC5971。

    电源轨来自直流/直流转换 器、我们设计的输出为6.5V@10A、纹波输出电压约为60mV。

    我们可以同时驱动约30%的电路板上所有 LED (即64个 LED)、最大功率(每 LED 60mA)

    [/报价]

    根据数据表、VLED 电压纹波应小于其标称值的5%。 当您选择 LED 电压轨和电容器时、这应该是基准。

     必须在电路板上均匀分布多个电解电容器的主要原因之一是为了避免由于大通道电流瞬变而产生不必要的压降。 应特别注意那些不需要的压降、尤其是当您最初为电流阱留出了小余量时。

    由于我不知道 您的直流/直流转换器处理大型负载瞬变的能力以及您的电路板布局、因此我无法为您提供确切的建议。  我建议  在 PCB 上为电解电容器放置一些均匀分布的焊盘、然后 根据您在原型设计过程中的测试结果添加/减少电解电容器。

     

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部分补充:

    [引用 userid="52394" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166508/tlc5971-design-review/4394054 #4394054">您可以为电流阱保留更多的余量电压以使其正常工作。 例如、您可以将 LED 电源轨设置为6.7V 或6.8V (具体取决于实际工作条件、这可能与图7中显示的典型特性不同)。[/引述]

     您可以根据原型设计过程中的测试结果调整 LED 电源轨(并因此调整余量电压)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、


    我们继续、并对 PCB 进行了初始放置。 请查找附件。 我要处理的主要问题是:

    如果我们尽可能 均匀地加快 TLC5971器件的速度(每个器件每 12个 LED 后面)、并由此创建较短的 PWM 线路、 但代价是  在级联器件之间创建相对较长的导线、这与 器件 D/S 布局建议相违背 (11.1、3 -"链式 IC 之间的连接线应尽可能短、以降低导线电感。")

    正如您在当前设计中看到  的、我的 PCB 编辑器选择创建两列8个器件、每列大约放置在 PCB 中间。

    这里的最佳选择是什么?

    谢谢、

    NIR。


    e2e.ti.com/.../3731.PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    1. 您应遵循  数据表中的11.1布局指南。
    2. 您将如何放置 LED?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    是的、我遵循了11.1布局指南。 请在下方找到 PCB 顶部的 LED 阵列位置。

    鉴于此、您是否建议保持 PCB 底部(在最后一条消息中发送)所示的所有16个器件的形成或扩展

    它们分开、每个都在12个 LED 的后面、它会驱动什么?

    e2e.ti.com/.../PCB-TOP-SIDE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我建议将16个器件分开并均匀地分布在电路板上。

    对于输出迹线和数字通信线路、您应使其尽可能短。

    此致、

    Steven