This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601/BQ25601D 支持 PD3.0

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173254/bq25601d-did-bq25601-bq25601d-support-pd3-0

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件: BQ25601

尊敬的 TI 团队:

BQ25601/BQ25601D 是否支持 PD3.0?

我们的全新 MTK 平台平板电脑项目使用单节锂电池。 充电 IC 需要支持12V 的最大充电电压和3A 的充电电流、并且需要支持 PD3.0协议。 目前、我们正在评估 BQ25601或 BQ25601D。 它是否满足我们的要求? 如果没有,是否有更好的建议?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25601/BQ25601D 能够支持12V 充电、但不支持 USB PD 检测。 PD 控制器。  

    谢谢、

    宁。