This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:具有 PMBus 的高功率直流/直流转换器。

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC29002, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172776/ucc28950-high-power-dc-dc-converter-with-pmbus

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC29002LM5046

您好!

目前、我们在为电信应用设计直流/直流电源转换器时有一项要求。

功率输出:3kW

输入电压:-48V 至-72V   

输出:12V

我们所需的功率密度很高(62W/in3)

通信: PMBus

因此、我们想知道我们是否可以使用此 IC (UCC28950)进行开发。

我们也欢迎您提出建议。