This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:LM22678-ADJ 输出12V5A 故障

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173425/lm22678-lm22678-adj-output-12v5a-fail

器件型号:LM22678
主题中讨论的其他器件:LM61460

  使用 LM22678-ADJ、输入电压范围为19V-28.8V、使用 WEBENCH 进行12V 5A 输出仿真失败。

为什么?

它是如何计算的?

请推荐一种材料,以实现19V-28.8V 的输入电压范围和12V 5A 的输出--- 最小负载为3A;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    WEBENCH 根据功率损耗对参数进行限制。  损耗可能过高、导致工作温度过高。  建议考虑 LM61460。

    希望这对您有所帮助。

    David。