This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:寻找 AW2015的替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173186/lm3697-looking-for-the-alternative-of-aw2015

器件型号:LM3697
主题中讨论的其他器件:LP5562LP5813

大家好、

我的客户正在寻找 AW2015的替代产品、附件是其数据表。 (更好的 P2P)

您可以帮助检查此问题吗?

e2e.ti.com/.../Awinic_2D00_AW2015FCR.pdf

谢谢!

此致  

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、  

    很高兴听到您的声音!

    对于具有自主模式控制功能的 AWINIC 3通道解决方案、我建议您或新器件 LP581x 系列、它将在2023 3Q 中进行 RTM。  

    如果客户不能等待、LP5562将是一个很好的解决方案。

    对于 LP5562和 LP581x、它们都具有4个通道和自主图形控制引擎。

    对于 LP581x 系列中的 LP5813、它集成了升压功能来处理低电压电源情况、并且它具有 TCM 模式、仅使用4个通道来控制4个 RGB (12个 LED)。

    谢谢!

    此致、

    Ives Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的快速回复!  

    此致

    Lillian