This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085A-Q1:帮助推荐器件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085A-Q1, TPS61087-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172506/tps61085a-q1-help-recommend-device

器件型号:TPS61085A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61087-Q1

您好、专家、

我们的客户需要汽车升压转换器。 升压输入电压为3.3、输出电压为5V、输出电流为1.2A。 我想 TPS61085-Q1可以解决这个问题。 我想与您再次确认它是否有效、或者您是否有更好的建议? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我认为 TPS610633-Q 是一个更好的选择、它是一款 APL 新器件。 客户现在可以申请样片、2023-3Q 将会发布 RTM。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    时间表可能不符合要求。 客户更喜欢现有器件、因此他们不会对新器件进行认证。 还有其他选择吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    如果是这样、我认为 TPS61085-Q TPS61087-Q 都很好。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    在这种情况下、客户希望使用 TPS61085A-Q1。  升压输入电压为3.3、输出电压为5V、输出电流为1.2A。 您是否帮助推荐电感器值和 COMP 网络值? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    很抱歉、在仔细检查 TPS61085A-Q1的效率曲线后、我认为 TPS61087-Q1可能更适合支持5V/1.2A 输出。

    对于电感器、如果 fs=1.2MHz、则使用3.3uH 是正常的、或者如果 fs=650kHz、则使用6.8uH 是正常的。

    对于比较器网络、您可以将数据表中的此部分作为参考。 谢谢。

     

    此致、

    Nathan