This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:在启用引脚查询中下拉

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173299/tps54140a-pull-down-in-enable-pin-query

器件型号:TPS54140A
我使用 TPS54140A 通过5V 输入进行3.3V 稳压。 我已使用10K 下拉电阻器连接到该稳压器的 EN 引脚、以在上电期间保持关断状态。 
通过软件控制、我将使使使能引脚为高电平(1.8V)、以便在需要时打开稳压器。 
但是、在上电期间、我可以在稳压器输出端看到2.6V 输出。 我怀疑这个10K 下拉电阻是否足够。 您能对此进行澄清一下。

有关原理图参考、请参阅下面的 SNAP。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、移除 R23后、是否看到该电压?

    我认为单凭10千欧姆电阻就足够下拉、该电压可能来自下游器件的 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    如果 R23被移除、那么电压为3.3V。 仅当组装10K 时、输出为2.6V。

    GPIO 现在处于悬空状态、现在该引脚没有电压。 因为处理器未组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    您能尝试以下操作之一:

    是否可以回流焊板并更换设备(如果可能)?

    听起来好像电路板上的网是打开的。