This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:多相解决方案

Guru**** 2393025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171955/tps43061-multi-phase-solution

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好的支持团队、

我们的客户考虑将多相解决 方案与 LM5122等 TPS43061搭配使用。

查看数据表、将其用于多相似乎没有问题、因为它具有直流 SYC 和电流模式。

你有什么想法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    我认为它们与 VFB 相同、由于内部放大器的变化、驱动电流不平衡。

    因此、我在主器件 COMP 和从器件 VFB 之间添加了额外的放大器。

    您认为此解决方案是否有效?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我认为两相之间的负载共享仍然不是很好,因为除误差放大器外,您还需要考虑电感器和 MOSFET 的变化......

    您可以使用此报告中显示的方法: https://www.ti.com/lit/an/snva826/snva826.pdf

    它也应该在这里工作。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您的回复!

    我找到了一份旧报告、该报告在理论上考虑了 TPS43061的多相。

    内部放大器是跨导放大器。 因此、我认为他们可以共享 COMP 引脚。

    您认为下面的电路工作正常吗?  

    无需额外的放大器、设计就更加简单。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    我也尝试找到这份报告、但如果没有成功、您能否与我分享或向我指出这份文件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    它是内部报告、因此不是正式报告。

    我将通过电子邮件 发送给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    感谢您提供信息。

    您会发现、由于不同的 V ref 电平、负载电流之间会存在一些不平衡。 由于 COMP 引脚被短接、OPAMP 将不会那么重要。

    对于您的解决方案:我不确定这是否会改善这一点、因为现在还有其他组件会引入额外的差异。

    这肯定需要进行一些测试。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回复!

    我将要求客户测试此电路。

    谢谢、