This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:BQ25720EVM 支持 Iout 16.2A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173067/bq25720evm-bq25720evm-support-iout-16-2a

器件型号:BQ25720EVM

你(们)好

客户购买了 BQ25720EVM、希望设置  IAC 10A 和 Iout 16.2A。

Q1-Q4和 Q5是否可以 支持高于电流的电流。 如果无法支持 IAC 10A 和 Iout 16.2A。

请推荐合适的 MOSFET。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我们测试了高达12A 的 BQ25720EVM、如数据表所示。 让我们离线详细讨论一下要求。  

    此致、

    Eric